This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:具有 TPS2378和 LMR51450的 PoE PD 会造成损坏

Guru**** 2635635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, LMR36520, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449492/lmr36520-is-damaging-poe-pd-with-tps2378-and-lmr51450

器件型号:LMR36520
主题中讨论的其他器件:TPS2378、、 LMR51450

工具与软件:

你(们)好 LMR36520转换器和 TPS2378接口 IC 有时会损坏、这是我遇到的问题。

其中有一个采用 PoE PD 接口的设计- TPS2378、LMR36520 (24V)和 LMR51450 (5V)。  

它最常发生在开发过程中、例如当 USB (在其它电路板上)被断开/连接时、或者其它器件被连接至这个电路板(24V 或者5V 线路)。 我认为原因可能是 ESD 但只有 LMR36520会造成完全损坏、TPS2378 会造成部分损坏- PG 引脚在损坏后无法正常工作、但接口正常工作。 LMR51450处仍工作正常。  有5V、24V 输入 电源线(SMAJ58CA)上的 TVS

无论电源如何、均会出现问题。 发生日期:
- 48V 电源注入器(Meanwell 电源+简单的无源 PoE 开关)
- Ubiquiti 48V PoE 注入器(U-POE-AF)
-有源 PoE 开关


能否帮助我调试此电路? 我无法找到损害的原因。 我附上了 PDF 文件中的原理图、并以 jpg 和 pdf 格式显示了下面的原理图。 提前感谢。







e2e.ti.com/.../poeproblem.pdf





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kewin:

    对不起麻烦!  

    您能告诉我 LMR36520的故障模式吗? 是否存在明显的引脚损坏、引脚短路等情况?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚1<->引脚2 4 Ω
    1<->3.  5欧姆
    1<->4.  打开行
    1<->6. 3欧姆
    1<->7. 5.8欧姆
    1<->8. 2.7欧姆

    芯片没有空穴、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kewin:  

    VIN 引脚似乎已损坏。 可能损坏引脚的主要原因是、VIN 引脚超过70V 的绝对最大值或低于-0.3V。 您是否能够使用已知良好的器件替换损坏的器件、然后在 VIN+上保留一个探头、以查看开发过程中输入电压是否出现尖峰?

    谢谢!

    Richard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我会检查这一点,但我认为这将是很难记录的。

     如果 ESD 放电达到接地端、VIN 引脚的电势肯定低于接地。 这可能是原因。 但我使用了2xSMAJ58CA (第1个在输入端、第2个在 LMR36520的 VIN 上)、保护此芯片还有其他更好的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kewin:

    在 PCB 上、它可能具有较大的接地平面来耗散电荷、 这与布局相关。 但是、在我们深入探究导致太多不同原因之前、让我们先看看这个原因。 您可以向我提供布局、以便我查看。  

    谢谢!

    Richard