This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:1 mA 静态电流消耗

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450947/bq51050b-1-ma-quiescent-current-draw

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

我们开发了一种袖珍设备、可通过 BQ51050B 为1000 mA 锂聚合物电池充电。
充电效果非常好。 但是、在取下充电线圈时、我们的静态电流消耗为- 1mA (!)。
当我们拆焊  BQ51050B 时、器件的功耗可以。

任何帮助都会被感激!

此致、

François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François。

    已检查原理图、看上去一切正常  

    已在实验室中运行测试、BAT 上的静态电流大约为12uA。  

    附加电路是否与蓄电池连接?

    有多少个器件表现出该行为?