This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758S:BQ25758S 仅用作降压/升压转换器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25758S, BQ25758, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448110/bq25758s-bq25758s-as-buck-boost-only

器件型号:BQ25758S
主题中讨论的其他器件: BQ25758TPS25751、TPS25730

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在设计单节电池充电器、总共将有20个并联的电池充电 IC 和0.5A 输出。 我们希望使用具有5V 输入电压且不涉及任何编程的简单电池充电 IC。 请注意、我们的输入来自 PD 充电器。 我们正在考虑仅使用一个5V、10A 降压/升压稳压器、其输入来自 USB-C PD。 我想知道是否可以 仅将 BQ25758S 用作5V、10A 输出、如果可以、请帮助我了解这块芯片、然后再继续使用、请帮助我回答这些问题、以便我们可以相应地继续。 如果 BQ25758S 不能仅用作降压/升压稳压器、请建议使用备选的 PD 兼容稳压器;

1.我可以看到 BQ25758S 是一款具有充电器功能的降压/升压转换器、但如果我们可以仅将其用作5V 输出而不使用电池充电功能、这让我感到困惑。 请确认。  

2.快速查看 BQ25758S 数据表、发现默认输出为5V。 您能否确认我们可以安全地使用它来生成5V、10A 输出? 根据数据表公式(4)、显示了如何设置最大电流限制。 我假设我们使用5m Ω、则可以将最大电流输出限制设置为10A。 请确认?

3.对 PD 芯片与 BQ25758S 搭配使用的任何建议。 如您所知、我们的应用是 仅 USB PD 接收器。  

4. BQ25758S 没有可用。 请您确认其供货情况和时间。 我看到 库存中的 BQ25758具有更宽的输入范围、我相信这两种类型都是引脚兼容的。  

此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    是的、BQ25758S 默认提供5V CV 输出。

    2.是的,这应该是有效的。 您需要设置 IOUT 电阻器以将输出电流限制为10A。

    3.我认为 TPS25751会起作用。 您能问 TPS25751团队有关使用此器件的信息吗? BQ25758S 上唯一需要编程的是输入电流限制。 下面是我对该应用感兴趣的一些内容:

    • BQ25758S 是否会为全部20个电池充电器 IC 供电?
    • 电池充电器 IC 如何在它们之间分配功率?

    4. TI.com 商店中有 BQ25758S 的库存。 点击页面底部的"申请样片"、可以从那里获得 IC 吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回答。 下面是我对你的问题的答复:

    • BQ25758S 是否会为全部20个电池充电器 IC 供电?  

    回答:是的、因此我们能够以0.5A 为最多20个器件充电。 同时可以有单个或者最多20个。 我们将使用20个  BQ25170DSGR 作为电池充电器芯片。  

    • 电池充电器 IC 如何在它们之间分配功率?

    答案:由于所有20种充电器都需要5V、每个充电器的 电流为0.5A (通常为0.3A)、因此我们将 BQ25758S 设置为提供5V @ 10A、这样、如果所有20种充电 IC 都同时充电、则我们应达到所需的电量。 请告诉我、这对您是否有意义。  

    此致、

    Muhammad Awais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    这对我来说很有意义。 感谢您提供新信息。 BQ25758S 将用于为此处的电池充电器 IC 提供5V/10A。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我有一个与 BQ25758S 模式配置相关的问题。 如前所述、相对于 USB-C PD、输入电压将为5至20V、输出电压为5V、输出电流可达到最大10A。 根据此 BQ25758S、有一个物理 MODE 引脚可通过在 MODE 引脚上添加下拉电阻器来配置它、如下所示。 我是否应该假设我们将仅在降压模式中使用它、因为我们的输出将始终为5V? 如果是、那么当我们只需要0.5A 电流、并且在本例中来自 USB-C 的输入仅为5V 时、该稳压器是否能够在仅降压配置中的5V 输入和5V 输出下正常工作?

    这些降压模式之间有何差异? 我们应该使用哪一个具体的方法?  

    我们将 为 PD 控制器添加 TPS25730、该控制器具有可设置输入电压最小值和最大值以及电流的物理引脚。 您认为对于 PD 输入、将其设置为最小输入电压9V、最大输入电压20V 是否有意义、然后在  BQ25758S 上 、我们只将其用作降压?

    谢谢。此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    [报价 userid="367143" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448110/bq25758s-bq25758s-as-buck-boost-only/5561369 #5561369"]我是否假设我们打算仅在降压模式下使用它、因为我们的输出将始终为5V? [报价]

    仅降压模式对您的应用很有意义。

    如果是、那么当我们只需要0.5A 这样的电流时情况怎么样?在这种情况下、来自 USB-C 的输入电压仅为5V、因此该稳压器在仅降压配置中采用5V 输入电压和5V 输出电压时是否可以正常工作?

    可以使用旁路模式。 设置 EN_BYPASS=1会将高侧 FET 设置为始终开启。 这会将 VIN 电压直接传递到 VOUT。

    这些降压模式之间有何区别? 我们应该使用哪一个具体的方法?  [报价]

    这些模式对应不同的电感器值。 则需要使用与电感器匹配的模式。

    您认为对于 PD 输入、将它设为输入电压最小值9V、输入电压最大值设为20V 是合理的吗  ?然后在 BQ25758S 上、我们只将它用作降压版本?

    这对电路来说是合理的。 如果您这样做、您就无需担心旁路模式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的答复和整体的帮助。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    不用客气。 我现在要将该主题标记为已关闭。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    埃森·加洛韦