Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
大家好、我只是想知道如果销量是每年120万、是否有人可以给我提供此器件的粗略定价。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我还有一些关于此器件的技术问题:
谢谢!
本
Ben、您好!
设置黄金映像时、环境因素和电池状况的重要性如何?
能否详细说明一下您在这里指的参数?
我们的产品可能需要在某个时刻更换电池、电量监测计如何或者可以适应此场景? 我们可以重置周期计数和运行状况状态吗?
该电量监测计旨在用作电池组侧电量监测计、这意味着它可以与电池包结婚。 该电量计中获得专利的 Impedance Track 算法可在电池的整个生命周期内学习各种参数、因此如果您要更换电池组、那么就必须更改所有这些学习到的参数以反映新的电池。 如果不更改这些学习参数中的任何一个、则电量监测计将需要几个周期来使这些值反映新电池、并提高 SoC 的精度。
[报价 userid="629318" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432531/bq27z558-volume-pricing/5538132 #5538132"] BQStudio 由于相对较新因而对该芯片组提供了多少支持BQStudio 完全支持 BQ27z558。
TI 是否提供有关确认正确创建黄金映像方面的任何支持
这通常由客户确定。 我们有几份应用手册可以帮助创建黄金映像。 我们建议在投入生产之前测试您的配置、以确保其满足您的要求。
使用1.8V 电压可以正常工作吗? (标称电压为1.2V)
是的、这仍支持1.8V I/O
[报价 userid="629318" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432531/bq27z558-volume-pricing/5538132 #5538132"]数据表提供了高侧和低侧电流感应的示例。 是否有首选选项?您可以参考 EVM 用户指南、获取有关如何使用高侧或低侧电流感应的示例、此电量监测计支持上述任一种情况。
此致、
Robert。
bf:在设置黄金映像时、环境因素和电池状况的重要性如何?
TI:您可以详细说明一下您在这里指的参数吗?
bf:参数可能是 环境温度、湿度等、本质上用于可靠并可提高健康状态精度的黄金映像、这些是生成此映像时电池处于重要状态的条件。 我们希望对产品所提供的 SOH 的准确性拥有尽可能多的信心。
我们的产品可能需要在某个时候更换电池、电量监测计会如何也可能如何适应这种情况? 我们可以重置周期计数和运行状况状态吗?
TI:此电量监测计旨在用作电池组侧电量监测计、这意味着它可以与电池组结合使用。 该电量计中获得专利的 Impedance Track 算法可在电池的整个生命周期内学习各种参数、因此如果您要更换电池组、那么就必须更改所有这些学习到的参数以反映新的电池。 如果不更改这些学习参数中的任何一个、则电量监测计将需要几个周期来使这些值反映新电池、并提高 SoC 的精度。
BF:当客户更换电池时、我们要求他们遵循在线注册流程、告知我们已更换电池以及哪个型号。 然后、我们可以重置任何 SOH/周期计数参数、并根据需要更新电池曲线。 是否可以重置这些参数并更新电路中的电池曲线?
Bf:您提到此电量监测计用于电池组侧。 我们打算在主 PCB 系统侧使用它。 该器件不适合在系统侧电池组之外使用的原因有哪些?
谢谢!
本
您好!
bf:参数是 环境温度、湿度等、主要用于可靠并可提高健康状态准确度的黄金映像、是生成此映像时电池需要考虑的条件。 我们希望对产品所提供的 SOH 的准确性拥有尽可能多的信心。 [报价]您可以将这些设置为尽可能接近系统环境、但对于大多数应用程序、默认值已足够。
[报价 userid="629318" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432531/bq27z558-volume-pricing/5558892 #5558892"]BF:当客户更换电池时、我们要求他们遵循在线注册流程、告知我们已更换电池以及哪个型号。 然后、我们可以重置任何 SOH/周期计数参数、并根据需要更新电池曲线。 是否可以重置这些参数并更新电路中的电池曲线?
Bf:您提到此电量监测计用于电池组侧。 我们打算在主 PCB 系统侧使用它。 该器件不适合在系统侧电池组之外使用的原因有哪些?
[报价]SOH 由电量计计算、不能在外部写入。 我之所以将其用作电池组侧电量监测计、是因为电量监测计会学习参数、如果您更换电池、那么电量监测计的参数将不代表已插入的电池组。 这将导致 SOC 不准确、需要几个放电周期才能恢复到预期的精度。
此致、
Robert。