This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450847/bq40z50-r1-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

我们有一个可驱动28V 逆变器的14.4V 880Wh 电池

逆变器间歇性断电、因为控制 PCB 上出现间歇性的正(充电)电流。

当发送代码0x17准备好读取时、BQ40z50会简单地回显代码0x17两次、在我们的设计中、即使电池处于放电状态、也相当于+17A 的电流。  这可以在任何时间发生-一小时后, 10分钟,一天等...  非常随机

欢迎大家提出任何建议

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    如果可能、我们能否收到描述上述情况的 bqStudio 日志文件?

    此致、

    Anthony