This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:有关 Vout 范围的问题

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22, TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450609/tpsm84824-question-about-vout-range

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:TPSM843A22

工具与软件:

团队成员、您好!

可以从输入电压5V 中使用输出电压3.8V 吗?

在数据表中、当输入电压为5V 时、最大输出电压为3.5V。

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    是的、3.5V 是 TPSM84824可在5V 输入下工作的最大输出电压。 您可能需要改用 TPSM843A22。 如果您有模块需要满足的任何具体要求、并且我可以建议替代方案、请告诉我。

    谢谢!

    Amod