This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A 加电问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442675/uc3843a-uc3843a-power-on-problem

器件型号:UC3843A
Thread 中讨论的其他器件:UC3843

工具与软件:

我们在设计中始终使用 UC3843。 在我们新的 SMSP 中;

我们设计了采用 UC3843A 的10W 72VDC 输入5V 输出反激式转换器(带有20V VCC 辅助绕组)

问题在于、当我们连接28K 或较低值下拉电阻来增加 VCC 启动电路中的启动电流时、电源无法启动、但如果我隔离 VCC 引脚并将外部15V 电源连接到 VCC 引脚、电源会运行良好。 20V 的辅助绕组。

由于我始终在此引脚上看到7-8V 电压、因此启动或 UVLO 出现问题

什么是问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的电路/原理图供查看、以帮助找到问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要结束该主题帖。 如果仍需要获得支持、可以重新打开该主题。