This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10010EVM:SNVC035—LM10010 GUI 未与 FTD 微型模块通信

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450224/lm10010evm-snvc035-lm10010-gui-is-not-communicating-to-the-ftd-mini-module

器件型号:LM10010EVM

工具与软件:

您好!

我想评估 LM10010EVM、但在使用 GUI 时遇到问题。 按照设置说明、我下载了 LM10010_GUI 和 CDM20600可执行应用程序。 在 GUI 中、我还确保更新包含 FTDI_vid_library.dll 文件的 NSC 文件夹的 DLL 路径。

在设置中、我使用实验室工作台电源以5V 的电压为 EVM 供电。 通电后、EVM 默认为1V、没问题。 我想我的 GUI 没有 与 FTD 微型模块通信。  

但我收到此错误:" VID 随附的 host_adapter_close.vi->GUI Panel30.vi"中的调用库函数节点是 GUI 和错误的一个片段。

寻找解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      调试起来可能比较困难、因为原始软件是由我们从另一家公司那里获得这些器件的公司编写的。 我们发现、Windows 10/11不支持我们的许多旧软件、我们目前正在通过从 TI.com 刷新或删除此软件。 我还会遇到同样的错误、但我不能使用 EVM 来测试是否将其插入。  

    您安装的是默认位置还是其他位置? 我尝试了安装 GUI、它实际上默认为对文件(x86)进行编程、因此请确保正确  

    您是否可以尝试使用管理员权限进行安装?  

    您是否能够根据自述文件的以下部分安装 FTDI 驱动程序:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。 我是 在默认位置安装的、当我尝试安装 GUI 时、它实际上默认为对文件(x86)进行编程、与您的文件相同。 我还尝试按照自述文件安装 FTDI、当我单击 CDM20600.exe 时、它弹出在某个命令窗口中、显示"Installing driver...(正在安装驱动程序...)" "并消失了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可能该 exe 与较新版本的 Windows 不兼容。 以下是来自 FTDI 的最新驱动程序集: ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip

    我已经在我的计算机上安装了这些模块、但正如我所说的、我现在没有 FT2232迷你模块进行测试、这可能是我遇到错误的原因。  

    另外、甚至新版本的驱动程序也有可能与 GUI 查找的任何内容不兼容、从而导致错误。   

    我会订购 EVM、然后看看我是否能使软件正常工作。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我也运行该版本的驱动程序。 但没有任何改进。 我想这个 FTD 驱动程序也不与 TI 中提到的 GUI (snvc035)兼容。 我又收到一个问题。 我应该验证 GUI 中定义了正确的 COM 端口。 但我无法在任何位置定义端口。 非常感谢。 期待您的反馈。

    谢谢

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我团队中有人使用了此 EVM、因此我能够使用微型模块测试 GUI。  

    我打开了设备管理器、并且在 USB 串行总线部分中有两个带有警告符号的条目。 我右键单击并选择了更新驱动程序、然后选择了搜索网络。 之后警告符号消失了。 我不确定这是否是我的解决方案的一部分、但这是我采取的一个步骤。  

    看起来我安装的驱动程序版本是我在 FTDI 网站上的上一次回复中共享的新版本。

    然后、我打开 GUI 并将 DLL 路径指向程序文件(0x86)路径。 我选择了输出动态电压并得到相同的误差。 此错误会停止 GUI。 我使用左上角的箭头重新启动 GUI、并再次选择输出动态电压。

    错误仍显示在错误窗口中、但这只是因为错误窗口未刷新。 GUI 不会退出、您可以在"Vout Plot"窗口中看到数字正在更新。 然后、我检查了微型模块上的 VID A、B、C 和 S 引脚、能够看到它们在切换。 我不确定为什么运行 GUI 两次有效、但这也是我执行的过程的一部分、因此我想与您分享。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    非常感谢您提供该解决方案。 它现在为我工作. 我以前也更新过驱动程序、但没有帮助。  我认为使用 CDM212364驱动器并将 DLL 路径指向程序文件(0x86)\NSC\LM10010是 解决该问题的主要关键因素。 尽管错误仍显示在错误窗口中、但它 正常、因为我的 Vout 图窗口随代码图一起更新   

    谢谢

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、很高兴听到!

    此致!

    Katlynne Jones