This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:RFB 电阻器

Guru**** 2520300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450952/lm25085-rfb-resistor

器件型号:LM25085

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我发现数据表中的内容表明 RFB 的值通常低于20千欧、如下图所示:

Rfb1和 Rfb2的值如果大于20k Ω 的话是否有潜在的负面影响?  

我的客户选择了几百欧姆的电阻器、总体功能正常。 您可以帮助检查是否存在某些潜在问题吗?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    通常、较大的电阻值可能会将更多噪声耦合到 FB 节点。 较小的电阻器将影响轻负载效率。 这些是电阻器过大和电阻器过小的主要风险。

    如果他们认为没有问题、则可能可以。 不过、我们建议保持在数据表限制范围内。

    由于它们使用的是更大的电阻器、因此其反馈的噪声可能比通常情况更大。

    此致、

    Ridge