This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181-Q1:WEBENCH 设计错误

Guru**** 2510925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450993/lm5181-q1-webench-design-error

器件型号:LM5181-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5181

工具与软件:

您好!

我正在使用 WEBENCH 工具作为参考来设计电路。 但是、当我将输入范围从13V 修改到15V 时、它会显示误差。 根据数据表、输入范围是4.5V 至65V。 我可以就此问题寻求一些支持吗?  

此致、

Alice  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice、

    感谢您联系我们。  LM5181的 webench 模型在其库中具有有限的变压器选项。  使用我们的设计计算器帮助您进行设计。 您可以在 https://www.ti.com/tool/download/LM5181DESIGN-CALC 上找到它。  请记住从靠近电子表格左上角的下拉菜单中选择右侧部件(请参阅下面的快照)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao