This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27332-Q1:UCC27332-Q1

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27332-Q1, UCC27322-Q1, UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450624/ucc27332-q1-ucc27332-q1

器件型号:UCC27332-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27322-Q1UCC27322

工具与软件:

UCC27332-Q1 LT SPICE 仿真模型申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修! TI 不支持 LT SPICE 模型、但您可以在 TI.com 上找到 PSpice 模型。 UCC27332-Q1没有可用的模型、只是其上一代版本 UCC27322-Q1 需要执行的操作。 驱动器的主要区别在于、UCC27322不具有如此高的 VDD 额定值(16V v 20V)、并且在输入引脚上没有负电压处理能力(v 332-Q1的-5V 额定值)。  

    PSpice 模型可在此处找到: UCC27322-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致!

    授予