This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:TJ 绝对最大额定值的(max)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450582/tps51100-tj-max-of-the-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPS51100

工具与软件:

尊敬的支持团队:

绝对最大额定值的 TJ (max)是否为125℃?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我没有看到结温的特定绝对最大值规格、但数据表图在第6.5节中只对高达125C 的温度进行了表征、这是我对 TJ (max)的假设

    此致、

    James