This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:原理图审阅以及 Rsense 在这种情况下的工作原理

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM76202-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451276/lm5060-q1-schematics-review-and-how-the-rsense-works-in-this-scenario

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1LM5060

工具与软件:

您好!

我有一个针对以下提到的规格使用 LM5060-Q1设计了原理图、这看起来没有问题、或者设计中需要进行任何改进。

参考设计
输入电压 9-16V
OVP 典型值 18伏
UVP 典型值 9V
电流最大值 1A

LM5060-Q1的输出进入降压稳压器。 最终应用是汽车中使用的后视摄像头

此外、我们将按照测试电路板、

ISO 7637-2脉冲1 (-150V)和脉冲2a (+112V)

ISO 16750-2负载突降测试 B、具有集中式负载突降抑制功能。

另外、我需要对 SENSE 引脚的工作和 Rsense 的计算进行一些澄清为了理解、使用 Rsense 是为了限制输出电流或任何其他电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi:

    LM76202-Q1是符合目标规格的最佳解决方案。 请查看并告知我们。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您的建议、IC 的维度是我们的实际限制。 因此我们转向了 LM5060-Q1、请检查所提供的解决方案是否能够承受测试、原理图是否良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi:

    集中式 负载突降抑制 功能将电压浪涌限制在35V 、因此 TS2会因其额定电压为18V 而承受应力。 请将其替换为额定电压为36V 的 TVS。

    FET Q2方向(漏极和源极)应反向。  

    添加与 C15串联的22 Ω 电阻、限制流入 LM5060栅极引脚的放电电流。

    顺便说一下、   LM76202-Q1的尺寸有什么问题?

    BR、

    Rakesh