This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 调光问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450722/tps61165-pwm-dimming-issue

器件型号:TPS61165

工具与软件:

您好、先生、

我的客户将 TPS61165用于背光调光应用。

只有 PWM 调光占空比为100%时、调光功能才正常工作。

当调光占空比为25/50/80%时、调光功能工作异常、但他们尝试在 CTRL 引脚上添加阻尼电阻器10KOhm、调光功能可以正常工作。

您能否回顾附件上的原理图和波形并提供一些注释? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS61165-PWM-Dimming-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您是说他们添加了一个10k 并联电阻器和100k R11吗?

    以及它们的 PWM 频率是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请参阅下图以及 CTRL 引脚上10K Ω 串联电阻的波形。

    e2e.ti.com/.../TPS61165-PWM-Dimming-issue_5F00_20241213.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    是因为 PWM 输入来自很长的路径吗? 我在第一个 DOCx 中看到、PWM 波形具有很多噪声。

    BR

    Patrick