This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:低功耗 PROCHOT 的 CMPIN 电压

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451494/bq25730-cmpin-voltage-for-low-power-prochot

器件型号:BQ25730

工具与软件:

我正在开发一个使用 CMPIN 和 PROCHOT 在电池危险低(但不足以让保护电路上手)时向系统发出警报的电路。 电阻分压器显然是创建比例电压的常用方法、可将所需阈值设置为1.2V、但对于4节串联电池、迟滞意味着电池电压必须在 PROCHOT 再次变为高电平之前高于阈值。 是否 可以使用放大器电路来转换电压、而不是进行分压、以便 PROCHOT 释放到更接近阈值的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    可以为该独立比较器创建自己的电路。  

    此致、

    老虎