This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:线圈环问题

Guru**** 2385720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446968/lmr36506-coil-ring-issue

器件型号:LMR36506

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们使用 LMR36506

输入电压:8-36V

输出电压:5V、输出电流约为最大400mA  

原理图附后。

L2为 SRN6045TA-470M

RT 电阻(R7)为16.5k、应更改为39.2k。 (RT 电阻目前为16.5k。)

对于输出电容器 C2和 C3 (2x 22u-10V)、当我们在输出侧再放置两个时、线圈振铃会显著降低(总共4x 22u-10V)。

您能否告知我们原理图是否有任何相关错误?

如何解决线圈振铃问题?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我认为添加额外的输出电容是正确的做法。 输出电容会降低、因此输出电容可能比预期小、从而导致振荡。

    最好的方法是探测负载瞬态期间的输出电压和负载电流并查看响应-这可能有助于深入了解转换器的稳定性

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    即使我们在 SMPS 的5V 输出中使用2个电容器、5V 输出也非常稳定。 此电路的唯一问题是线圈振铃。 我们使用的电容器是 CL31B226KPHNNNE、其值降至15 μ F、而直流偏置在5V 时降额。 实际上、我们使用的2个电容器似乎足以满足运行要求。 简而言之、我们现在的唯一问题是线圈振铃。

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我看到、它是否像物理振铃、或者在探测开关节点时可以看到什么?  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    连接测量值。

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    如果是物理振铃、您可能需要为电感器连接添加额外的支持以防止振动。 如果是电振铃、建议在开关节点处添加一个缓冲器网络、从而减少尖峰。 简单的串联 RC 可能会有所帮助。 您可以查看应用手册以获取帮助

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1665.RC-Snubber.pdf

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在 使用 和不使用缓冲器的情况下进行了测量。

    连接测量值。

    缓冲器的情况下

    带缓冲器(1nF + 2.2 Ω)

    随着缓冲器电流消耗的增加、线圈振铃会继续。

    您能否就测量结果发表评论?

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    开关波形看起来正常、并且您是在 DCM 模式下运行。 线圈环似乎是物理性的。 是否有办法可以包围线圈以减少可闻振铃?  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    便无法包围线圈。

    那么、我们应该选择新的 SMPS 吗?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我认为您还不需要新的 SMPS。  

    您能否提供布局和原理图文件? 我只想检查布局是否正确。 之后、我会建议更改为另一个电感器、看看问题是否会随之而来。   

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    由于原理图已附加、因此我附加了 PCB 布局。

    PCB 为4层、 在连接的信号层下方有一个实心 GND 层。

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    一般而言、布局对我来说似乎没问题、如果您选择重新旋转电路板、那么可能需要改进的一点是减少开关节点面积。  

    在重新旋转电路板之前、我可以想到另外两个修复方法:
    1) 清漆 电感器

    2) 2)选择另一个具有类似特性的电感器、然后查看性能是否有所提高。

    谢谢!

    Richard