This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:BQ79616 EVM - UART 编程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450064/bq79616evm-021-bq79616-evm---uart-programming

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ76PL455EVM

工具与软件:

您好!  

我对将笔记本电脑与 BQ79616EVM 板进行通信很感兴趣、但对使用 pyserial 库在 python 中设计一个脚本很感兴趣。  

目前为止、我看到的评估板能够使用 TI 端通过 USB2ANY 或 UART 端口提供的 SW GUI (BQ AUTOVAL)、从而将评估板与 MCU 连接起来。 接下来、我有2个问题:

1.是否可以使用 BQ79616EVM + USB2ANY +笔记本电脑 正在设计我自己的 python 脚本? 如果可能、请告诉我、如何管理通信? 是否有 SDK 可用?

2.是否可以 通过 UART-USB 5V 连接器(BQ76PL455EVM 中使用的同一电缆)来通信 BQ79616EVM +笔记本电脑 vía UART? 如果可能、请告诉我、我必须考虑哪些考虑因素?

提前感谢。  

JR