Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25740B, TPS25730, TPS25751, TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS25740B、 TPS25730、、 TPS65987DDK、TPS65987D
工具与软件:
您好!
我正在设计具有两个独立 USB-C 端口的移动电源系统:一个用作灌电流 PD 来为系统供电并为 LiFePo4电池充电、另一个用作连接设备的源 PD。 两个端口都需要支持高达100W 的功率。 系统将只处理电力输送、不涉及数据流量。
我遇到了 TPS25751D、有几个关于它是否适合我的应用的问题:
- 您是否会为这两个职位推荐此 IC、或者是否有更好的替代方案?
- 是否可以使用同一个板载 MCU 对此 IC 进行编程、以便仅作为接收端或发送端运行?
- 能否将 GPIO 配置为指示协商的 PDO、从而允许我相应地调整降压/升压转换器的输出?
- 对于源 PD 端口、我发现 TPS25740B 可能是备选的。 您是否会在我的设计中推荐此 IC 用作源极角色、或者是否有更适合处理100W 并具有所需的安全性和灵活性的替代 IC?
感谢您的帮助!
此致、
Ali