This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:应用问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447423/bq40z50-r1-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB

工具与软件:

你(们)好
我想问一下、如图8所示、在为电池表的电压采集接线绘制 PCB 时、是否 需要注意任何点、以及是否需要将其接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上图中、如果只使用两节电池、则需要将 VC4和 VC3直接连接到 VC2。 如果完整的原理图已共享、我们的团队可以进行审阅。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我想问一下如果 VC3和 VC4未连接到 VC2、会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将这些引脚接地会使其超出建议的工作范围、因为它们依赖于下部电芯的电压:

    将这些引脚接地将影响测量仪表的性能。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    非常感谢您的答复
    由于在以前的原理图设计中未注意此问题、因此当前设计 VC3和 VC4处于暂停状态。 因此、还有几个问题需要咨询
    1) 1) 当悬挂时、VC4和 VC3会对电量计产生什么具体影响? 电量计、容量或电池电量跳至0的自动关闭是否会影响正常使用?
    2)目前、即使 VC3和 VC4处于暂停状态、在正常使用期间未在电池中检测到任何异常。 目前还不确定这是否是因为测试未检测到它们?
    3)在何种特定使用条件下  ,如大电流、大电流和小电流不断变化、高温、低温或高温和低温不断变化等,监测计会产生影响?
    4) 4)如果 PCB 已开始生产、并且无法对已生产的 PCB 进行硬件更改、CAN 软件调整可解决该问题
    5) 5)如果将来将 VC4、VC3和 VC2连接在一起、是否需要对 电量计的软件配置进行任何更改
    非常感谢。 我期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447423/bq40z50-r1-application-issues/5555286 #5555286"]1) 暂停后 VC4和 VC3对电量计有何具体影响? 电量计、容量或电池电量自动关闭跳至0是否会影响正常使用?

    配置监测计后、DA Configuration 配置为表示电池组中的电芯数量。 如果在这种情况下为2节电池配置了电量监测计、则固件应该不会出现问题、因为它将忽略 VC3/VC4引脚上出现的任何情况。 但是、在硬件方面、我们不针对这些引脚接地或悬空的情况来指定器件规格。 由于它们是浮动的、因此不能处于稳定状态、从而可能影响硬件。 由于电池平衡会在引脚之间产生旁路、因此我们不建议采用这种方向、

    2)目前、即使 VC3和 VC4处于暂停状态、在正常使用期间未在电池中检测到任何异常。 不确定这是否是由于测试未检测到它们?

    由于 BAT 引脚仍正常通电、器件将正常工作。

    在什么特定使用条件下、 监测计 会影响到什么具体使用条件、如高电流、不断变化的大电流和小电流、高温、低温或不断变化的高温和低温?

    如果电量监测计配置不正确、以非常高的速率更改负载会影响性能。 对于不同的温度、监测计可以针对低温和高温进行优化、但在两者之间快速切换可能会导致问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holle  

    配置监测计后、DA 配置将配置为表示堆栈中的电池节数。 如果在这种情况下为2节电池配置了电量监测计、则固件应该不会出现问题、因为它将忽略 VC3/VC4引脚上出现的任何情况。 但是、在硬件方面、我们不针对这些引脚接地或悬空的情况来指定器件规格。 由于它们是浮动的、因此不能处于稳定状态、从而可能影响硬件。 由于电芯均衡会在引脚之间产生旁路、因此我们不建议采用这种布置方式、

    我不明白这句话的意思

    如果测量仪表配置不正确、以非常高的速率更改负载会影响性能。 对于不同的温度、电量监测计可以针对低温和高温进行优化、但在两者之间快速变化可能会导致问题。[/QUOT]

    1) 1)以非常高的速度更改负载可能产生哪些特定影响现象? 例如、测量仪表的容量估算是否不正确?
    2) 2)非常高速的负载变化、我可以认为、与最初的3A 负载电流类似、它是在 ns、us 还是 ms 时间内从3A 变为20A? 如果在1分钟内从3A 变为20A、是否仍会影响性能;
    3)如果 VC3和 VC4暂停,高温和低温之间的快速变化也会影响仪表的性能;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白这句话的含义

    本质上、将 VC3和 VC4接地或悬空不会从固件角度影响测量仪表、因为将测量仪表配置为正确的电芯数量将忽略 VC3和 VC4中的结果。 从硬件角度来看、我们不针对该方向指定电量计、因此不建议这样做。

    [报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447423/bq40z50-r1-application-issues/5558855 #5558855"]1)以极高速度更改负载可能产生何种具体影响现象? 例如、测量仪表的容量估算是否不正确?

    是的、这会影响电量计执行的计算。 负载变化所需的时间不那么重要、但其停留的时间可能会导致问题。 例如、如果施加20A 的脉冲负载的时长仅为50ms、这可能会导致电量监测性能出现问题。 如果负载快速从3A 变为20A、但保持在20持续60秒、这是可行的。

    3)如果 VC3和 VC4暂停、高温和低温之间的快速变化也将影响测量仪表的性能;

    即使 VC3和 VC4的路由正确、也会出现此问题。 我们不建议快速大幅改变温度。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    非常感谢您的回答

    是的、这会影响电量计执行的计算。 负载变化所需的时间不那么重要、但其停留的时间可能会导致问题。 例如、如果施加20A 的脉冲负载的时长仅为50ms、这可能会导致电量监测性能出现问题。 如果负载快速从3A 变为20A、但保持在20 60秒内、这是可以的。

    对于电流变化与 UAV 类似的应用、是否必须将 VC4和 VC3连接到 VC2?

    即使 VC3和 VC4路由正确、也会出现此问题。 我们不建议快速大幅改变温度。

    是否有办法针对环境温度变化优化电量计的计算能力? 是否有可供参考的具体文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于当前变化与 UAV 类似的应用程序、VC4和 VC3是否必须连接至 VC2?

    是的、我们建议在任何2S 应用中将 VC4和 VC3连接到 VC2。

    是否有办法针对环境温度变化优化电量计的计算容量? 是否有可以引用的特定文档

    GPCRB 工具可以帮助进行低温和高温优化、但快速的温度变化仍然可能会导致问题。

    https://www.ti.com/tool/GPCRB 

    此致、

    Anthony