This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:具有外部同步的反激式控制器-建议请求

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, LM5155, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450978/lm5021-flyback-controller-w-external-sync----recommendation-request

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5020

工具与软件:

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5021需要一个辅助绕组、具体取决于您的 Vin 范围。

    您的 Vin、Vout 和 Pout 要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为34VDC、但如果需要、我可以提供较低的电压。 我将进行 Vout/Pout 设计。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5021最高可在30V 时直接偏置。

    直接测量开关节点是什么意思? 您是说通过感应开关节点提供反馈来进行调节控制? 遗憾的是、我们没有这种类型的控制器能满足您的其它需求、尤其是500kHz 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 我目前正在考虑使用光耦合器 LM5155、但欢迎您提出其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用运算至获得反馈、 只要 Vin 在容差范围内、您就一定可以使用 LM5021。  UCC28C5x 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 那么 LM5020又会怎么样? 似乎具有更高的 Vin。

    我没有看到任何指示 UCC28C5x 控制器支持外部时钟。

    还有其他建议吗? 我希望在投入设计流程之前获得我的所有选项、但我发现在部件查找器上跟踪这组特定功能非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28C5x 具有 Rt/CT 引脚、因此可以从外部对其进行"计时"。  

    LM5020属于另一个组、因此我无法进行评论。

    我建议您与我们的 FAE 合作以缩小选择范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想联系 FAE。 我到底是怎么做的? 我当然还没有 在 TI.com 上找到它们、因为一切都指引我返回这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    请您的公司联系 TI。 我看到您为贵公司分配了一份 FAE。 很遗憾、我不能在此透露此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在哪里可以找到此联系信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询您的公司或在此处留下您的电子邮件。 我们可以离线通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    停止更新的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发了一封电子邮件