This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:选择化学 ID 时出错

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445893/bq34z100-g1-error-when-choosing-chem-id

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好、当我尝试在电量计中对选定的化学物质进行编程时、我有 erros:

化学编程失败!

错误代码= 1721。

屏幕左下角会写入:Chemistry programming Error:Chemistry checksum

未进行验证。

我尝试更新化学物质,当我这样做时,我有另一个错误: Bqstudio 软件的化学物质部分显示为空,没有任何化学 ID。

如何解决该错误? 我再次安装 Bqstudio 和化学 ID 现在显示(旧的)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    请将 EV2400更新到固件版本0.32、然后查看是否可以解决问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrian! 我来试一下。 从哪里可以找到此固件? 您有链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此固件可在 EV2400产品页面上找到。   

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我做到了、我在 ev2400中使用0.32固件。 但我无法获取有效的化学 ID。 我再次遇到同样的错误:化学编程失败! 错误代码= 1721。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    我知道您收到了此错误代码、但在对 ChemID 进行编程之后、您能否发送"CHEM_ID"命令并查看返回的数据是否与编程的 chemID 相匹配。 BQStudio 可能会意外抛出此错误代码。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以看到我选择的 ChemID。 我认为是对的、对吗?

    我还有最后一个问题:我有两个铅酸电池、每个12V 和26Ah。 当我完成获取 ChemID 并执行学习循环的过程时、应该使用两个电池(串联、因为我将在应用中使用它们)还是只使用一个电池来执行该操作? 如前所述、在我的应用中、我计划使用两节串联的12V、26Ah 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    是的、如果该命令返回正确的 ChemID、则它已成功编程。

    是的、您将在两个电池串联的情况下完成学习周期。

    此致、

    Adrian