This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:关于禁用脉冲跳跃

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28C42, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448445/lm5021-about-disabling-pulse-skip

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:TL431UCC28C42

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表中、它指出可以通过向 CS 引脚添加>125mV 的偏移来禁用脉冲跳跃。 以下示例如下所示。

添加 offste 的推荐电路是什么? 使用了齐纳二极管和 Vcc、是图12中的那个吗? 或者、它们是否应该使用其他类型的稳压器?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个电路都将能够添加125mV 失调电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的评论。

    对于脉冲跳跃模式、当 COMP 引脚电压低于1.625V 时、看起来将处于有效状态。 在不向 CS 引脚添加偏移的情况下、客户如何在轻负载条件下使脉冲跳跃区域更小。 一种方法是在输出端添加虚拟电阻器、但是否有其他方法在轻负载时使 COMP 引脚电压更高? 它们是否可以通过调整 OPT 耦合器+TL431电路来实现?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正确的是、如果 COMP 高于1.625V、设计将不会采用脉冲同步整流。

    在轻负载下、如果设计不需要占空比、补偿电压将降低。  您可以使用您建议的虚拟负载来避免该问题、以使其远离该区域。

    您可能会增大电流检测电阻的大小、因此在较轻的负载下、CS 信号会更高、而在较轻的负载下补偿信号会更高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的评论。

    如何在 COMP 引脚添加双电阻器来为 COMP 引脚提供125mV 的偏移? 将与光耦合器晶体管平行的120Ω 添加到 COMP 引脚、以添加125mV 失调电压。

    您可以增大电流检测电阻的大小、以便在较轻负载时、CS 信号较高、较轻负载时比较补偿信号较高。

    使 RCS 较大的缺点是最大输出功率会更小、对吧?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    除了上述问题外、您能否告诉我们为 CS 引脚添加125mV 失调电压来禁用脉冲跳跃的缺点?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用更大的电流检测电阻、则最大输出功率将会降低、这是正确的。

    建议在电流检测信号中添加125mV 失调电压以禁用循环跳跃的方法。  通过添加此电阻器、您将更早地实现125mV 的功率限制。  这意味着最大电流限制将为500mV - 125mV = 375mV。

    我有另一个想法为你。  LM5021是一款通用 PWM、类似于 UCC28C42系列器件。  这些设备不具有循环功能、也不必禁用该功能。  我建议您改用这些器件之一。  那么您不必禁用逐周期电流限制。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28c42.pd

    如果您对使用 UCC28C42有疑问、请在标题中的 e2e 中重新发布 UCC28C42。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、