This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713是否可以停止充电但继续通过 VBUS (NVDC)供电?

Guru**** 2502015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450805/bq25713-bq25713-is-it-possible-to-stop-charging-but-keep-sourcing-power-via-vbus-nvdc

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

我们将基于 TPS25751和 BQ25713开发电池电源扬声器。 根据相关规定、当电池达到45°C 时、我们必须停止电池充电。 是否可以在不对电池充电的情况下从 VBUS 向 VSYS 供电? 目前、系统暂停充电和电源路径、因此从此刻起、系统仅在 VBAT 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以通过适配器运行 VSYS、而无需为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是否可以设置任何模式或使用可实现该功能的命令?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiting、

    在 NVDC 降压/升压转换器中、系统轨被赋予优先级。 充电停止时、适配器将为系统导轨供电、如下图中的红色箭头所示。 该命令用于将充电电流设置为零或设置 CHARGE_INHIBIT = 1。  

    此致、

    老虎