This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:有关24V 总线应用中 LMR51450的最大传输线路脉冲的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451679/lmr51450-question-on-maximum-transmission-line-pulse-for-lmr51450-in-24v-bus-application

器件型号:LMR51450
Thread 中讨论的其他器件: LM70660

工具与软件:

您好、TI 社区:

我正在设计一个安装在总线上的电路、该电路由供电 24V 电池 系统。 输入电压范围可高达 28V 绝缘性能。 为了保护输入、我选择了 A TVS 二极管 其工作电压为 30 V 、略高于系统的最大输入电压。 但是 最大钳位电压 达到的电压 48.4V 最大工作电压 LMR51450的电压、额定值为 38V .

根据我的理解 限制为38V 数据表中指定的是 最大工作直流电压 ,但可能有一个单独的 最大传输线路脉冲(TLP)容差 其他关键计算或瞬态处理功能。

我有几个问题:

  1. 是否有已定义的宏 最大 TLP 电压 消隐时间、瞬态处理能力如何? 如果是、我如何确定它?
  2. 如果未提供此类参数、我是否应该假设 IC 不能承受超过38V 的瞬态电压、即使在非常短的时间内也是如此?
  3. 您是否建议使用 A 切换到降压转换器 IC 最大工作电压高于48.4V 才能确保它能够处理 TVS 二极管最坏情况下的钳位电压?

对于在这种24V 总线环境中确保设计的稳健性、尤其是考虑到交流发电机或其他汽车噪声源可能会出现瞬时尖峰、我非常感激您提供了任何见解或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR51450提供了有关绝对最大额定值 (表7.1) 和建议运行条件(表7.2)的建议。

    在任何情况下都不得超过绝对最大额定值。 如果超过额定值、则可能会对器件造成损坏、而额定值并不表示在超出建议的工作条件下功能正常。

    建议运行条件是器件预期运行的限制。 为确保器件正常运行、您必须在建议的条件下运行。

    最大电压48.4V 超出了绝对最大规格、可能会损坏器件。 您将需要使用钳位二极管、该二极管可以将电压钳制在38V 以下。

    否则、65V 器件在不改变钳位二极管的情况下将更适合此应用。

    LM70660是一种很好的切入点: https://www.ti.com/product/LM70660

    此致、

    Ridge