This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:配置 VOUT 调节

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450621/ucd90160a-configuring-the-vout-scaling

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 UCD90160A 进行12V 测量、12V 将分压为2V、并提供给 UCD90160A 的 MON1引脚。 要在融合设计器工具中给出的"Fusion VOUT Scale Mon"值应该是什么?

请说明当 MON 输入范围为0 - 2.5V 时、IC 如何在使用分压器后检测12V 电压。

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Abhijith、

      有关详细信息、请参阅使用 UCD90XX 器件监控电压、电流和温度。

    此致

    Anne NGO