This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:发热问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451575/bq25616-heat-issue

器件型号:BQ25616

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 BQ25616并遇到以下发热问题、请帮助进行分析:

  • 输入电压:5V
  • 输出电流:2.8A
  • D+/D-:悬空
  • 温升: 100℃ 仅运行1分钟。

下面是原理图和 PCB:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-01_2D00_Charger.pdf

e2e.ti.com/.../I_2D00_PCB_2D00_UT_2D00_M17_2D00_B1_5F00_V4_5F00_0.brd

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    发生这种情况的充电电流和电池电压是多少? 如果器件的电池电压低于 MINSYS、则 BATFET 将在 LDO 模式下运行、这种模式会产生更高的功率损耗。

    其次、GND 路径没拼接得很好。 散热焊盘底部平面只有4个散热过孔。 在我们的 EVM 上、有9层、大多数底层是 GND 平面。 此外、GND 引脚本身不接至顶层。 在我们的 EVM 上、我们将其引出并将其灌入底层。 最后、SYS 和 BAT 电容器有一个较小的过孔进入 GND 平面、需要通过一条非常窄的布线围绕电路板的边缘进行连接。 请改善 GND 平面连接。

    此致、

    Mike Emanuel