This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:WEBENCH/WEBENCH IC Pd 差异

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440007/lmr43620-q1-webench-ic-pd-difference

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对即使是相同设置的仿真差异结果有疑问。

您能否检查并向他们提供反馈?

-固定输出(IC Pd 144.33mW)

webench.ti.com/.../SDP.cgi

-调节输出(IC Pd 212.36mW)

webench.ti.com/.../SDP.cgi

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    当器件在固定输出配置下运行时、LDO 的辅助电源由 Vout 而不是 Vin 关闭。

    因此、LDO 的转换损耗以及与 LDO 为低侧栅极驱动器供电相关的开关损耗也会下降。

    这解释了报告的功率耗散差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    很抱歉这么晚才回复。 谢谢!

    此致、

    Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。