This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ7693001/BQ78350

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450741/bq76930-bq7693001-bq78350

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350

工具与软件:

你(们)好

当我使用 BQ7693003时、关断命令会关闭输出并关闭3.3V 电源

如果我将自动髋关节设置为打开、并将时间设置为1分钟、则在大约1分钟后关闭。  我可以通过将 TS1置为高电平来重新激活。  一切都好。

我们将尝试使用 BQ7693001、它在稳压器输出端提供2.5V 电压、其优势是不需要浪费的3.3V 至2.5V 稳压器。

很遗憾、当我在此版本中点击 SHUTDOWN 按钮时、输出确实会关闭、但 BQ7693001的2.5V 电源以及电量监测计 LED 等仍然保持开启状态、消耗的电流超出我的要求、只能通过点击 RESET 来重新激活、TS1无效。

自动运输模式根本无法正常工作。

帮助!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您想在按下关断按钮时检查电容器1引脚上的电压吗? 如果器件关闭、则该值应为0V。 当 bq769x0关断时、所有输出电压都应关闭。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    感谢您的回复

    在按下 SHUTDOWN 按钮之前、CAP 1引脚的电压为3.2V、当保护控制板的输出切断时、电容器1引脚的电压保持在3.2V。  稳压输出2.5V 输出保持此后的一切运行状态、电容1引脚7保持在3、2V。

    我应该补充的是、之前版本的电池使用的是 BQ78350 R1芯片和 BQ7693003、新版本使用的是 BQ78350 R1A 版本和 BQ7693001。

    最棒的地方

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及进一步的思考

    最初的7693003和78350 R1组合效果相当好、尽管关机和自动髋关节可能不稳定。

    我的理解是、引入 R1A 版本是为了改进这一点。

    我尝试了另一种组合、将旧板上的7693003与78350 R1A 结合使用。  这种方法效果更好、但关断功能在执行复位后很长时间才会正常工作。  执行另一次重置将导致问题重现一个小时左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    如果 CAP1保持在3.2V、则器件未进入运输/关断模式。 因此、关断命令可能未正确发送。  

    我将加入电量监测组、以便他们能够通过 BQ78350为您提供支持。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    发送命令时、您是否有 I2C 线路的逻辑分析仪捕捉?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我们很幸运有一个示波器!!!

    不,我很抱歉,我不能提供,但谢谢