This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:我们是否可以将/QON 和/INT 引脚悬空

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452128/bq25792-can-we-floating-the-qon-and-int-pin

器件型号:BQ25792

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我对 BQ25792的/QON 和/INT 引脚的功能有一些疑问。 从数据表中、我们可以了解到/QON 引脚是运输 FET 使能或系统电源复位控制输入引脚、/INT 引脚是 开漏中断输出引脚。 但如果我们未使用运输模式和中断功能、我们可以将这两个引脚悬空吗? MCU 的 GPIO 不足。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    有。  

    此致、

    Jeff