This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:EN 是否会变为低电平导致 FAULT 为低电平

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450689/tps2557-will-en-low-cause-fault-low

器件型号:TPS2557

工具与软件:

嗨、团队:

对于 TPS2557、如果我们拉低 EN、 FAULT 引脚是否会置为低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    FAULT 引脚为开漏输出、因此需要一个上拉电阻器、并且仅在过流或过热情况下被置位。

    但是、您的问题似乎是 FAULT 和 EN 引脚连接在一起时。 请参阅数据表中的图20和图21、其中显示了两种不同的"自动重试"配置。 您是否实施了其中一种方案?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与将  FAULT 和 EN 连接在一起无关。 我想问、我是否拉低 EN 并禁用器件、输出将降至零、FAULT 引脚是否会置为低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    FAULT 引脚上是否有上拉电阻器? 如果是、它连接到哪个电压轨?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又是 Naizeng、您好!

    如果 FAULT 引脚被上拉至电压轨(其正常情况)、那么通过下拉 EN 引脚来禁用器件不会通过下拉该引脚来降低 FAULT 引脚的电压。

    希望这对您有所帮助、