This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:TPS71501DCKRM3&Amp 之间的区别;TPS71501DCKR

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450651/tps715-the-different-between-tps71501dckrm3-tps71501dckr

器件型号:TPS715

工具与软件:

您好!

我们的终端客户反馈给我们、他们通过  TPS71501DCKR 发布订单、根据数据表说明、 TPS71501DCKR 是旧版芯片技术工艺、而 TPS71501DCKRM3是新芯片。

但他们发现 TPS71501DCKR 订单混合了 新芯片、因此我们需要知道:

1. TPS71501DCKRM3与 TPS71501DCKR 有何不同?

2.如果用户用  原来的原理图选择新的芯片 TPS71501DCKR 会有什么影响吗?

3.这种混合问题是否有 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS71501DCKRM3 仅是新芯片。 但是、 TPS71501DCKR 将同时拥有新芯片和旧芯片、直到我们耗尽旧芯片的库存为止。 旧芯片未来将不再使用。

    区分的最佳方法是使用发货标签。 CSO:RFB 是新芯片、所有其它芯片都是旧芯片。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户意识到他们获得的 新芯片和旧芯片都有故障风险、 我们需要使用所有 旧芯片、因为这是 CEM 项目、  

    Plesae 帮助确认如何解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定此处需要什么帮助? 发货标签是了解哪种部件是新部件还是旧部件的最佳方式。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

     新芯片和 旧芯片在数据表中有很多不同、因此客户担心新芯片出现故障问题

    由于设计属于旧芯片、 因此、如果 我们能全部获得旧芯片、建议您提出建议

    通过器件型号为 TPS71501DCKR 发布订单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不再生产旧版芯片、因此我认为现在无法仅生产旧版芯片。 PCN 于2023年3月发布。 我们认为旧芯片与新芯片之间的差异非常小。  

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您的答复、请与我们分享我们对该问题进行解释的 PCN 文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCN20221216008.1_5F00_Change_5F00_Notification.pdf

    请参阅随附的。

    此致、

    Prakash L