This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:器件促销

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62860, TPS628301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451888/tps62868-device-promotion

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件: TPS62860TPS628301

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我想查找器件、规格要求如下:

  • VIN:2.5V-4.5V
  • 输出电压:0.2-2V
  • 负载:低于0.5A
  • 封装:越小越好。

那么、我们的器件是否可以满足要求?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo:

    感谢您使用 E2E。

    TPS62868实际上是唯一可降至0.2V 输出电压的降压转换器。 但是、它无法覆盖上部 Vout 要求、因此从负载电流的角度来看、这是非常大的。

    如果更小的 Vout 范围可以接受、则您可以评估 TPS62860、该器件能够以12.5mV 的阶跃覆盖0.4V 至1.9875V 的 Vout、并采用小型0.7mm x 1.4mm DSBGA 封装。

    如果您需要具有 FB 分压器的连续输出电压配置、则可以评估 TPS628301、它可以覆盖从0.5V 到输入电压的输出电压并采用1mm x 2mm 的 WQFN 封装。

    可以使用外部基准电压将 Vout 调整为低于 FB、如下所示:

    此致、

    Andreas。