请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2937 工具与软件:
嗨、LDO 团队:
我有一位客户有兴趣将 MCHP MIC2937A-3.3WT 750mA LDO 更换为 TI LDO。 BOM 交叉工具 报告说、LM2937ET-3.3/NOPB 是 直接替代产品、但该器件仅支持高达500mA 的负载电流、而竞争器件支持高达750mA 的负载电流。
您能否帮助推荐合适的直接替代 LDO、它支持与 MIC2937A-3.3WT 相同或更好的性能规格?
-Matt