This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:审查支持

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451742/tps552882-review-support

器件型号:TPS552882

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 TPS552882用于输入电压为11~14V 至12V/7.5A 的门禁系统。 您能否支持查看原理图?  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您联系我们。  

    1.在 Vin NET 中添加一个0402 0.1uF 电容器、使其靠近降压侧环路。

    MOSFET 的最小振幅大于4V、过于接近 VCC 电压。 存在 MOSFET 未完全导通的风险。 建议更改 MOSFET。 150V VDS 额定电压太大。

    C107和 C114的电压范围太大。 50V 就足够了。

    4.建议将 R251更改为49.9K。 使用4.7uH 电感器。 16V Isat 就足够了。

    建议在输出电压侧添加一个0.1iuF 0402电容器、并将其靠近 IC。 一个330uF 电容器就足够了。 建议删除 CE5. 您是否能够提供用于环路计算的器件型号 C54-C58和 CE4?

    R250应大于20k Ω。

    建议将 R249更改为28.7k Ω、以设置11.5A 平均电流限制。

    8.按照 guideline.e2e.ti.com/.../TPS55288-Layout-Guideline.pdf 布局进行操作

    此致、

    Mulin