主题中讨论的其他器件: OPA928
工具与软件:
我正在研究的是、需要通过低噪声的双+/- 3V 直流电源为运算放大器(OPA928)供电。 因此我受单一电源通道的限制。 这是我第一次尝试设计电源电路、因此我阅读了 TI 的技术文章"将电压轨拆分为双极电源的三种最佳方法"、发现 LM27762似乎是满足我需求的不错选择。 我花了一天时间阅读数据表、并尝试按照数据表建议使用 WEBENCH 工具、但当我在搜索栏中输入 LM27762时、它无法"找到"该器件。 此外、我没有用于测试 IC 的 TINA TI 宏。 因此、我正在尝试使用数据表中提供的信息来配置此 IC、我希望获得一些反馈、并澄清有关根据我的项目需求设计此 IC 的几点。

使用上述简化版原理图作为参考、供我查询。 由于我的目标是低噪声和纹波、我使用图1和2分别将- 80 mA 和 VIN 选择为3.7V 和+/IOUT。 我的 VOUT +和 VOUT–的预期值分别为≈3V 和-3V。 我根据数据表中提供的公式、选择电阻器 R1和 R3为115 kΩ(对于 R2 = R4 = 75 kΩ)、并确保 R2和 R4≥50kΩ 以获得所需的 VOUT +和 VOUT–。 根据这些参数计算得出、已知 IC (PD)的预期功率耗散为97mW、远低于25°C 安全运行所需的最大功率耗散(PD 最大值≈1.6W)。 由于我将以相当低的电流(我认为)运行、我计划使用的电容器值 CCP、CIN、C1、COUT+和 COUT-的电容器值分别为4.7 μ F、4.7 μ F、1 μ F、2.2 μ F 和2.2 μ F。
1、我的主要问题是关于适当估算必要的余量(即选择 VIN、OUT+和 OUT-)。 数据表提到了我可以估算具有最大负载电流和电荷泵输出电阻(RCP)的余量。 我可以轻松地从图中推断 RCP。 4但是、我似乎无法掌握如何估算/量化最大负载电流。 如何估算最大负载电流? 一旦我得到该值、我是否只使用欧姆定律来确定余量?
2.我的第二个问题是关于如何选择 C1的电容值、因为我目前只使用数据表中的规格来衡量引用的电气特性。 是否有可以用于选择 C1的公式?
对于电力电子领域普通的此类问询、我们深表歉意。 我还没有接受过正规教育。
感谢您花时间阅读这篇文章、感谢您对 LM27762使用的任何见解或设计。
此致!
凸轮