This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:适合恒定24V 运行

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25983, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436777/tps25947-suitability-for-constant-24v-operation

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS25983TPS2663

工具与软件:

您好!

在新硬件设计中、我正在寻找合适的电子保险丝、这些电子保险丝可以组合在一起以提供具有电流限制、反极性保护等功能的电源多路复用器。

TPS25947系列器件与电源多路复用器完全符合要求(也合并为电源多路复用器、数据表的"9.5优先级电源多路复用"部分)、但建议运行条件最大为23V (最大绝对值为28V)。

有人可以就器件的任何(寿命)降额或恒定24V VIN 运行的潜在问题提供建议吗?

非常感谢
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我明天会回到你身边。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    从团队那里获得答案需要更长的时间。 在24V 应用中、器件不会损坏、但我们必须施加您提到的降额。

    您的工作电流是多少? 或器件的预期功率耗散。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。 工作电流将持续高达3A。

    如果此器件不适用、您是否对功能几乎相同但建议 Vmax 更高的替代器件有任何建议?


    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我对延迟答复表示歉意。 我没能回答。

    我们有两种器件可以支持这些工作条件、但它们需要外部 FET 来实现反向电流阻断。

    TPS25983是26V/20A 器件、可在关断时使用外部 FET 提供 RCB。

    TPS2663是60V/6A 器件、使用外部 FET 始终提供 RCB (与 TPS25947类似)。

    此致、
    Arush