This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM51551, LM5020, UCC28C56H, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451553/lm51551-lm51551

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5180LM5020UCC28C56HLM5155、LM5156

工具与软件:

您好!

我的客户询问了这个问题。 您能提供建议吗?

在网站上查找特定的功能是一个挑战。 我找到了几个我认为 可能有用的建议、但我想知道在 我承诺使用 雄心勃勃的设计之前、您是否有任何其他建议。

 

控制器要求:

  1. 低侧开关反激式----更喜欢外部 MOSFET、但如果电流足够高(>2.5A)、内部开关可以接受
  2. 无辅助绕组
  3. 首选36V+最大输入电压、必要时可提供更低的稳压电压
  4. 大于60%的最大占空比
  5. 开关频率大于~500kHz
  6. 必须支持频率同步、即:外部振荡器或频率校准
  7. 首选直接测量开关节点的控制器、如 LM5180 (不支持外部同步)-光耦合器反馈解决方案是可以接受的

我一直在考虑 LM51551、LM5020、可能还有 UCC28C56H。 欢迎提出任何其他建议或问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumia:

    感谢您的咨询。

    LM5155和 LM5156似乎非常适合此应用。 只有第7点无法满足、但可以支持光耦合器反馈。

    此致

    Moritz