This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:使用上拉电阻器从 HV 直流电源启动 HV:

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451676/ucc256402-hv-startup-from-hv-dc-source-with-pullup-resistor

器件型号:UCC256402

工具与软件:

大家好!

我已经花了过去几周的时间为额定功率为240W 的480V-12V 隔离谐振半桥 LLC 直流/直流转换器设计了一个 PCB。

我选择了 UCC256402ADDBT 谐振控制器来完成此任务、因为此集成电路禁用了 X 电容器放电功能;这是因为转换器用于电动汽车的供电、此转换器由 HV 锂离子电池供电、没有电源输入。

如下所示(同时采用 PJEG 和 PDF 格式)、我已使用5个单独的1210 1kΩ 电阻(R18-R22)将 UCC256402的 HV 启动引脚连接到输入电源的 HV 端子(470V)。 使用直流电源(而不是 线路输入)时、高压启动功能是否能够正常工作、或者这个设计中是否存在错误?

e2e.ti.com/.../KCM_5F00_DC_5F00_DC.pdf

感谢您的帮助。

此致、

Kishan Maharaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishan:

    我不认为 HV 引脚通过5k Ω 电阻连接到470VDC 的问题。 显示连接。

    如果您发现任何问题、请回写。

    此致
    Hemanth