This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:在一条总线上运行 LP5036

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018, LP5024, LP5036, LP5012, LP5030, LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450884/lp5012-lp5036-operation-on-one-bus

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件:LP5036LP5030、LP5018 、LP5024、 LP5009

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户 目前正在一个项目中使用4个 LP5036 LED 驱动器、由于对 LED 有额外的要求、我想在 I2C 总线上添加一个 LP5012。
我看到 LP5030上的总线地址为0X3X、LP5012上的总线地址为0x1x。 从这个意义上讲、所有 LED 驱动器将必须能够在一条总线上运行。 您能 在此处确认是否可行吗? 总线地址是否存在任何潜在问题?

根据数据表、我可以看到组件非常相似。 对 LP5012和 LP5036的寄存器的控制是否相同、或者其他器件 LP5024、LP5009、LP5018的控制是否存在显著差异?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    实际上、LP50xx 是一种系列器件、因此这些器件几乎相同。 我认为、使用不同的从器件地址将它们连接到同一 I2C 总线上是没有问题的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    您能否与我分享一些关于客户及其项目的信息? 我想知道我们是否可以向他们推广矩阵拓扑、以便他们使用1个 IC 解决方案。

    BR、Jared