This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:关于 LM3409驱动类似的 DLP5530 RGB 三色光源调光解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450432/lm3409-about-lm3409-drive-similar-dlp5530-rgb-three-color-light-source-dimming-solution

器件型号:LM3409

工具与软件:

我们需要驱动 RGB 三色灯泡并且能够调光。 三个灯的参数为3.5V/4A、VIN 为12V 输入。 现在、我们需要使用 LM3409和与 DLP5530EVM 类似的 MOS 管电路来对 RGB 三色灯调光、并且 PWM 信号由 MCU/SOC 提供。 您能告诉我 LM3409外设电路的具体设计、例如 EN 引脚输入 PWM、如何连接 IADJ 引脚、如何连接其他引脚、重要的预防措施是什么? 您有没有为我提供的参考设计?

此外、PWM 调光和模拟调光的区别和使用是什么? 在此应用中、我需要考虑两种调光方法、因为我知道这两种调光方法的外设电路设计是不同的。

此外、如果 PFET 的 Qg 大于30nC、VCC 是否应该连接到 CSn? 而不是获取 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么意思是  与 DLP5530EVM 类似的 MOS 管电路? 有关 PWM 调光、请参阅 LM3409数据表  使用 EN 引脚进行8.3.6 PWM 调光  8.3.8外部并联 FET PWM 调光.. 请参阅  8.3.2.1 IADJ 引脚可调峰值电流控制。 请参阅 LM3409数据表  9应用和实施 和 LM3409EVM 用户指南、以获取设计参考。  

    有关模拟调光和 PWM 调光、您可以参阅以下应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/snva605

    对于最后一个问题、CF 是从 VCC 连接到 CSN 引脚、而不是从 VCC 连接到 VIN、而不是将 VCC 短接至 CSn。