This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:R1和 R3

Guru**** 2389310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450868/tps51397a-r1and-r3

器件型号:TPS51397A

工具与软件:

R1和 R3的作用是什么? 我正在为我的应用使用相同的设计,也需要相同的规格,即24V 降至5V 最大8.5A 负载电流。 负载为5V LED 灯带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    R1是自举电阻器。  它可限制流入 BOOT 引脚的电流、从而在上拉期间为高侧驱动器供电。  这降低了开关节点上的上升压摆率、以限制振铃并降低 MOSFET 上的电压应力以及高频 EMI 噪声。

    R3是与 C11前馈电容器串联的电阻器、可用于限制前馈电容器的高频升压。  由于 Vout/Vout Vref 比相当高、因此根据应用需求使用串联电阻器限制增益提升可能很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择这两个值? 如果我根本不使用它们、因为我的应用是5V LED 条。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因为周末而延迟回复。 一般而言、我们首先选择 R1作为0欧姆。  稍后会根据实际测量的 SW 波形对其进行调整、最大值通常不超过10欧姆。  通常首先选择 R3为0 Ω。 然后根据电路稳定性对其进行调整。 谢谢。

    奥罗拉