This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750EVM-071:UCC28750EVM-071问题

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28750EVM-071, TPS25740A, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441412/ucc28750evm-071-ucc28750evm-071-problems

器件型号:UCC28750EVM-071
主题中讨论的其他器件: TPS25740AUCC28782、UCC28750

工具与软件:

你(们)好

我正在从事具有 PD 的反激式转换器、并制作了 PCB 组装。
、连接到 AC110V 后1 μ s、PD 不工作。
2、比断开 PD 块,我发现反激式转换器的输出电压不稳定。 (正常输出为5VDC)
3、即使 FB 的电阻发生变化、情况也是一样的。
4、反激式转换器电路的设计参考了 UCC28750EVM-071、PD 电路的设计参考了 TPS25740A 规范。

原理图如下:

e2e.ti.com/.../sch_5F00_ucc28750power.pdf
请帮助确认原理图中是否有错误
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入和输出功率要求是什么?

    它是否具有与 UCC28750EVM-071相同的电源要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    电源要求与 UCC28750EVM-071相同、
    只有输出电压会从24V 变为5V。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是设计中的一个重大变化。  我检查了您的原理图、从功能上看似乎正确。  

    首先、我建议您检查 使用 Excel 设计工具选择的组件、可以在以下链接找到该工具。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-CALC

    可能导致您的设计无法正常工作的原因包括 以下任一项。

    1.变压器匝数比不正确

    2.输出电容组对于设计来说太小了

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    感谢您的建议、我将尝试查看这些要点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike
    我的设计完全参考 UCC28750EVM-071、、所以我使用 UCC28750EVM-071的值来填写 UCC28750-Calculator 工具、、但有一些项目不确定。
    因此、请帮助检查用户输入的值是否正确。
    请查看下面的附件以了解详细信息、并随时发表您的评论。
    非常感谢!
    e2e.ti.com/.../fill-in-UCC28750-calculator_5F00_20241128.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨伦

    请给我们几天时间、以便与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的 PPT、添加了评论并附上以供您参考。  不过、我认为您的主要问题是变压器匝数比不正确。  这将导致不能正确调节控制器的输出和 VDD。 这很可能是您的设计无法正常工作的原因。

    如果您要根据设计要求修改 EVM、因为它具有相同的功率级别、则应执行以下操作。

    1.设置 NP/NS 变压器匝数比为27

    2.设置 Na/Ns = Vaux/Vout = 12V/5V = 2.4

    3.如果您将设计基于 EVM、则变压器的初级磁化电感应与 EVM 相同。

    4、输出电容需增加 Cout*24/5=4.8倍,总 ESR 需减少4.8倍。

    5.输出电容组 ESR 需要减少4.8倍

    6、输出电容组的电流额定值需增加4.8倍

    您将需要调整 R19的大小以保持较低的输出电压。

    8.您需要 使用网络分析器重新检查您的设计。

    e2e.ti.com/.../fill-in-UCC28750-calculator_5F00_20241128-12-4-22.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike  


    我正在尝试将输出电压从5V 调节到24V
    进行以下更正:
    将 R14更改为86.6k
    R19更改为10k
    将 R10 (光耦合器限流电阻)更改为768R


    测试后、输出电压稳定在24V、但与 PD 模块的电压选择编程电阻器不兼容。


    1 μ s、这个 EVK 的设计不能任意调整输出电压吗?
    2、如果输出电压调整、是否意味着也需要同时调整变压器的匝数比、否则运行将异常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压变化5:1非常大。  这将是占空比的5比1变化。  我查看了 EVM、看起来交流电压为85V 时的最大占空比约为50%。  因此、当输出电压降至5V 时、占空比会在满载时降至10%。 大多数 CCM 转换器只能将占空比控制在1%到2%之间。  因此、 您可能会遇到问题、从而使占空比低于20%的负载。

    我查看了 UCC28750EVM-071、发现其设计用于临界传导。  如果您要在5V 电压下使用此设计、变压器将无法在10%占空比下提供满载功率。  因此、您可以更正此设计无法实现输出电压的较大变化。

    我发现一个使用 UCC28782有源钳位反激式的60W 参考设计、其中的输出设计用于5V、9V、15V 和20V 可选电压。  它用于 USB C 设计。  如果您不必在24V 输出下选择珍珠、这可能是您的选择。  通过以下链接可访问参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP22244

    如果您决定要设计有源钳位反激式器件、并对 UCC28782及其设计方法有疑问、  请在 e2e 中随标题中的 UCC28782重新发布、以便我们可以让应用工程师处理您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike


    我想我已经找到了我设计的范式不起作用的原因。
    系统现在可以输出正常的24V 电压。
    我正在进行负载测试、但当输出超过24W 时、系统将关闭。
    UCC28750中每个引脚的电压(使用万用表测量):


    这些值是否在表中正常?
    请提供帮助。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 VDD 电压 不正常。  如果您的输出电压调节为24V  、则 VDD 应该会得到良好调节。  我已查看您的原理图、您在 VDD 引脚上有一个20V 齐纳二极管。  因此它不应该增加到27.2V。 这是一个您需要解决的问题。

    因此、如果输出正在关闭、很可能是由于故障所致。  我猜是过功率保护。  我会仔细检查您的电流检测电阻、确保选择正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在另一个样本(样片2)上尝试了负载测试、当功率增加到33W 以上时、系统会关闭。
    这是 UCC28750每个引脚的电压(使用万用表进行测量):


    我发现 VDD 似乎保持在20V 左右、它不会再增加。
    上述信息也供您参考。 我希望它对找到问题有所帮助。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此 VDD 电压不是问题。  

    设计很可能会因故障关闭。  使用 示波器研究 FB、CS、FLT、Vout。  当输出下降时触发并查看最后三个开关周期。  这将指明故障导致停机的方向。

    我想这可能是过功率保护(OPP)故障、在这种情况下、FB 引脚电压大于2.6V (VOPP)的时间达到85ms (顶部)。  如果是这种情况、很可能是电流检测过大或增加了过多的斜率补偿。

    如果您比想象的更验证了该问题、则您的 CS 电阻器过大、应该减小。

     

    电流电阻器(RCS)应基于最大电流检测信号(VCSmax)的80%和最大负载条件下的标称峰值电流(IPK)。

    RCS = VCSmax*0.8/IPK=900mV*0.8/IPK

    需要将斜率补偿设置为电感器下降斜率的一半。  对于大多数应用、如果增加200mV、这将起作用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是我的修改:
    R13 (斜率):1K->430R
    R16和 R17 (RCS):287.5mR->179.5mR
    测试、后,样品可以稳定输出24V/60W、μ、,但一些部件会产生高频噪声、μ ,除了 μ 一切正常。
    这是效率测试:

    此致