This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:在 PSM 模式之间切换时的行为

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450402/lm51772-behavior-when-switching-between-psm-modes

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

目前、我们正在验证 LM51772在实际电路板上的运行情况、以便考虑是否可采用该 LM51772。

因此、我们希望确认 LM51772的降压/升压操作。

/././........ /

输入电压:20V

VOUT:18.9V (FB 寄存器100k/5.6k)*输出电压可在10V 至42V 之间调节(非 I2C 控制、但外部反馈电阻)

输出电流:最大3.5A (Rsense:2m Ω)

PSM:激活(MODE 连接至 GND)

PCM:禁用

I2C:未使用

/././........ /

下面显示了器件运行情况 Iout 为0.4A 、开关和 Paue 重复出现。

我们已确认这与数据表中的图7-6相同。

波形 IOUT 为0.5A 如下所示:

有时、电感器电流(IL)会增加。 这是否正常运行?

是否有办法避免这种电感器电流的暂时增加?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    使用 PSM 模式时、这是不可避免的。 在转换区域内、器件可以在两种模式之间交替。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    感谢您的支持。

    理解这些操作是正常的吗?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    是的、这应该是在此处激活的 ACM。 为了进行仔细检查、最好同时查看两个 SWx 节点以及电感器电流。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我理解这个问题。

    此致、

    Masashi