This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:TINA 和 DS 之间存在差异- TL431/ATL431

Guru**** 2520980 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452622/atl431-discrepancy-between-tina-and-ds---tl431-atl431

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

团队成员、您好!  

我想代表客户澄清 TINA 仿真和 DS 规格之间的差异。  

客户仿真的是原理图:  

仿真结果:  

已放大

从 DS 中附加的内容来看、仿真与 DS 中所述的内容之间存在差异:

这是 DS https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf 的链接

 

我们可以看到、在上图中、TL431开始传导的电压高于1V、而在仿真中、它的起始电压约为1.8V。 此外、消耗的电流似乎也不同。

 

您能帮助说明一下有这些差异的原因吗? 哪一种方法正确、我们可以将原理图的仿真结果作为依据吗?

谢谢!  

此致、  

Juri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    感谢您的提问!

    我看到原理图具有 ATL431、而不是 TL431。 我只是想确认这是客户用于此次仿真的器件。

    根据 ATL431数据表、Ika 与 VKA = Vref 间的关系图如下所示。 导通 Vref 电压为2.5V、 与 上图中的 AM1相同。

    此外、在器件在2.5V 完全导通之前、小电流开始向上流动、如下所示。 对于 ATL431、电流开始在1.5V - 1.8V 之间流动、这与客户在仿真中看到的情况一致。

    总体而言、ATL431的仿真特性与 ATL431数据表上的仿真特性一致。 要使用 TL431进行仿真、我建议使用 TL431模型。

    www.ti.com/.../TL431

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li