This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:48V 汽车用 LDO 选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452530/tps7a16a-q1-ldo-selection-for-48v-automotive

器件型号:TPS7A16A-Q1

工具与软件:

大家好、团队

我的一位客户在搜索 LDO、这是他们的系统图(汽车中的无线钥匙模块)

典型电流:不仅仅是100mA、我还想为他们找到一个 DCDC、但他们有射频模块、因此 LDO 可能是最佳选择。 但是、我找不到具有48V 输入和200mA 输出的 LDO。

您可以提供有关 LDO 的建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    在~μ s 200mA 下将48V 降压至5V 大约会产生8.5W 的功率耗散、这对于 LDO 来说太大了无法处理的问题。 在这种情况下、对于为射频等噪声敏感型负载供电、我建议使用降压转换器来降低至中间电压(例如6V)、然后在降压转换器之后使用低噪声/高 PSRR LDO 来清理电源轨。 在这种情况下、 TPS7A21-Q1 将是一个不错的选择。

    请注意、如果输出电流要求较低、则可以使用 LDO 进行48V 至5V 的转换。 我将通过电子邮件向您发送我汇集的一些内容:适用于48V 系统的汽车 LDO。

    此致、

    Kelsey