This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池欠压限制(VBAT_UVLO)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452758/bq25798-battery-under-voltage-limit-vbat_uvlo

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我们使用具有1节电池配置的 bq25798 BMS IC。 我们的电池电压目前在4.2至3.2伏之间运行。 但在工作期间、电压低于3V、电池进入深度放电状态。 为避免这种情况、我们需要实施 Vbat_UVLO 以将电压限制为3.2V。 有什么方法可以使用 BMS Ic 实现这一点吗? 是否可以设置任何寄存器以通过停止负载电压将 Vbat 电压降限制在阈值以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alok:

    遗憾的是、VBAT_UVLO 是固定的。 但是、如果使用外部 shipFET、由于 SFET 栅极电压、UVLO 会更高。

    下面应该是下降

    另一种选择是使用 ADC 监测电池电压并在 VBAT = 3.2V 时关闭系统。

    此致、

    Jeff