This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:TPS2H160-Q1每通道电流限制问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452730/tps2h160-q1-tps2h160-q1-per-channel-current-limit-issue

器件型号:TPS2H160-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您是否知道如何为每个通道设置电流限制点?

该规格提到了电流限制、但这是两个通道组合在一起的总电流还是每个通道的独立电流限制? 我们是否能够为每个通道设计一个独立的电流限制? 每个通道的独立电流限制是多少(单位为安培)?

谢谢
Xiaoxiang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    对于此器件、电流限制适用于每个单独的通道。 因此、当 CL = GND 时、每个通道都有9至15A 的内部电流限制。

    具有独立电流限制的唯一器件是我们的 TPS2HBxx 器件和我们的 TPSxHCSxx 器件。

    谢谢!

    Patrick