This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:79600通信问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451378/bq79600evm-79600-communication-problem

器件型号:BQ79600EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

Bq79600用于与15个 bq79718和1个 bq79731进行通信。 所有 IC 都通过菊花链连接。  有时会发生通信故障。 故障是79600无法与 bq79731和79718通信。   应该注意的是、此故障不会一直发生;它可能会在第50次或第40次尝试中表现出来。 Bq79731和 Bq79718在一段时间内无响应。  虽然问题能够自行解决、但有时需要打开和关闭。  

我们分析了故障、 我可以分享有关故障的更多详细信息。 BQ79600-Q1用于与 Bq79718和 Bq79731进行通信。 在下图中、一切都运行良好。 黄色是电源(IC 电源)、绿色是菊花链通信、蓝色是 MCU 的 Rx 引脚并连接到 Bq79600、紫色是 MCU 的 Tx 引脚并连接到 bq79600。

如果发生故障、信号如下图所示进行了更改。 TX 被发送数据、但是 Rx 无响应。 在此期间、菊花链通信出现故障。 MCU 无法与 Bq79718和 Bq79731通信。 在此状态下、bq79600不会发送故障总结。 Bq79600的 nFAULT 引脚正常。

出现此故障的原因可能是什么?  您可以帮助解决此问题吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Korcan、

    将 RX 引脚拉低多长时间以唤醒 BQ79600?
    您是否已尝试发送 HW_RST、以便不需要 PWR 循环?

    是否尝试发送了多个唤醒 ping?

    您说过 MCU 的 TX 可以工作、但我在第二张图片的 TX 线上看不到太多数据。  

    看起来 RX 引脚正在对 TX 进行响应、我们在 VIF 上看到一些通信。  
    不确定到底发生了什么、但您能否更具体地说明通信失败的原因?

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    放大下面的图像后、很明显紫色信号很微弱、但 TX (紫色)却在向 bq79600传输数据。 在此故障状态下、MCU 无法与 bq79731和 bq79718通信。 请注意、有两个 BQ79600单元。 其中一个装置配置为79731 (一件)、另一个装置配置为79718 (15件)。

    我们认为、故障与 WAKE ping 无关、因为该故障发生在接触器控制状态或读取电芯电压等期间 MCU 唤醒79718和79731并配置这两个 IC。 我们已经在测试序列中测试了接触器控制或读取电芯电压、NTC 温度等、并发现了该故障。 在此故障状态下、MCU 发送到 TX bq79600、但如您所见、Rx 没有响应。 BTW bq79600的 nFAULT 引脚不会显示有关 bq79600的故障摘要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Korcan、

    我可以提供您的设置的方框图吗? 我以前从未见过有人以这种方式使用2x 600s 的案例。 您应该能够在731和718中使用1x 600。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    您能否分享您的电子邮件地址? 如果您愿意、我可以发送测试设置的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Korcan、

    q-silic@ti.com。 

    我们可以通过电子邮件关闭该主题并进行讨论。  

    此致!

       昆廷