This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:GPIO 驱动 MOSFET 栅极

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448507/bq79731-q1-gpio-drive-mosfet-gates

器件型号:BQ79731-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家: 
因为我们要将 TPSI2140更改为光电耦合器(MOSFET 控制)、以支持1500V 高压开关。
我知道 SW1 ~ SW4 (太小)
可以驱动 MOSFET 栅极、V1_GPIO1~15?呢
我们曾尝试连接到 MOSFET 栅极并设置输出、但没成功。
有什么建议吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是的、GPIO 以4V 电源 TSREF 为基准。
    要使 MOSFET 导通、所需的栅极电压是多少?

    您可能需要一个外部组件来提高 GPIO 的功率。

    考虑研究 MOSFET 的栅极驱动器。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    数据表、供您参考。  

    e2e.ti.com/.../NEXPERIA_5F00_PMV37ENEA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我昨天就把这件事弄砸了。 GPIO 引脚参考电压为5V 的 AVDD。  
    FET 需要+/-20V 的电压来驱动栅极?

    我的建议仍然是、您需要使用栅极驱动器。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Quentin,

    VGSth 只需要2.7V ,这就是为什么我问问题 VGPIO 不能打开它们。

    GPIO 和 SW 引脚之间的区别是什么?

    为什么 SW 引脚可以驱动 MOS 门?

    是否可以将 GPIO 配置设置为开漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    SW 引脚参考 CP 并设计用于导通 MOSFET。  

    CP 被调节至10.2V、所以此电压应能够在 VGS 为2.7V 时打开您的开关。

    在连接 MOSFET 之前、查看在配置寄存器时是否获得所需的电压。  


    此外、数据表中还提供了通过 MOSFET 实现 SW 引脚的建议。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin,

    感谢您的答复。 如果设计以下应用、哪一种更适合 BQ79731 GPIO? 

    GPIO 直接驱动(BQ79731 GPIO Iiomax.=GPIO 5mA 对于每个引脚是否总?)




    低侧开关等 GPIO 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的、您是正确的、每个 GPIO 电流限制都是5mA。 另请注意、不得超过 AVDD 或任何其他电压电源的电流消耗。  

    此外、每种配置 都应能正常工作。 但是、只需确保不会超出 GPIO 引脚的正常运行或绝对最大值规格。

    这是这些引脚最大关注的问题。 选择更高效的配置。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quenitn、

    让我修改3个 光电耦合器解决方案1 .  

    如果问题得到解决,将在下周更新, Tks。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quenitn、

    GPIO 默认输出电流是否为1mA? 
    如何设置为最大值5mA? 
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    5mA 是 GPIO 引脚的正常运行条件电流。  

    不一定能将 GPIO 设置为输出更多电流、但在输出高电平模式下、负载应设置 GPIO 的输出电流。

    请参阅下面的 GPIO 的不同设置。

    此致!

       昆廷