This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:适用于输出侧且基于 N 沟道 MOSFET 电路的高侧、双向反极性保护

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450079/ucc28951-q1-high-side-bi-directional-reverse-polarity-protection-based-on-n-channel-mosfet-circuit-for-output-side

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

很高兴与您交谈、

Im  为 EV 车辆设计额定电压为24VDC/180A 的充电器。  我一直使用基于 UCC28951 PSFB 控制器的设计。  我 需要输出侧双向反极性保护电路的支持设计。 这意味着电池侧为24VDC/180A 或充电。

敬请告知我 基于合适的 MOSFET 的双向反极性以及 高侧控制。  

Im 期待您的宝贵反馈

谢谢你

此电路无法正常工作。 PL 建议 电路 简单且正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 上找到了以下链接、其中介绍了如何设置反向电池轮询保护电路。

    我相信它将帮助您设计您的再生极性保护电路。

    https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这是 TI 参考设计。  我 将解释栅极驱动技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个新问题。  请您在 e2e 中重新发布主题标题中的器件型号和参考设计型号。

    我们试图通过限制在单个线程中解答的不同问题的示例、使 e2e 更易于搜索。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、